This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750的问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297354/tps25750-questions-of-tps25750

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:TPS65988TPS25751

尊敬的团队:

下面是产品设计架构图:
1.在这个架构下是给两个产品提供电源、一个是5V 和15V USB-C 输入、一个是 USB-C 输出、另外两个是5V 和15V。 当存在 USB 电源时、电池将同时充电。
2.当 USB-C 无法供电时、MCU 会检测到该情况、并通过 Charger IC 由电池供电。 在电池模式下、Vout 为5V。
3.此系统需要不间断电源
我想问您是否有可以提供的推荐芯片(USB 接收器、USB 电源、充电器 IC)供参考。 谢谢你。

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据端口放置情况、合适的器件是2个 TPS25751 (单端口控制器)或1个 TPS65988 (双端口控制器)。

    这是纯电源设计吗?

    如果您没有其他问题、我可以将这个 e2e 转交给 BCP 团队。

    此致