This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:2个 LED 的分流 FET 调光问题

Guru**** 2586085 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298159/tps92641-shunt-fet-dimming-issue-with-2-leds

器件型号:TPS92641
主题中讨论的其他器件:LM3409HV

VIN:52V、VLED = 18V、ILED = 500mA、SDIM PWM 调光

我希望电路能够与1个或2个串联的 LED 配合使用。 因此、对于一个 LED、VLED = 18V;对于两个 LED、VLED = 36V。

我进行了单个 LED 的设计计算、因为我认为较低的占空比会选择"最坏情况"、这是合理的。

只需连接一个 LED、工作正常。 平滑的调光、超高的调光比。

当我连接第二个 LED 时、情况不是很好:我在较低的占空比下闪烁、在完全开启时、我只在 LED 上看到24V 而不是36V。

我尝试了与 LM3409HV 类似的产品、它适用于1/2个 LED、因此我想知道我是否错过了有关  TPS92641的一些产品。

在深入了解之前、有什么捷径要做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elan:

    您应该调整 RVOUT1和 RVOUT2的值、以适应您的输出电压。 我假设过压保护是根本原因。 请参阅 数据表中的第7.3.12节过压保护(OVP)。  您还应相应地调整 RON、CON 和其他外部组件。

    顺便说一下、我不建议您将 VREF 引脚保持断开状态。  建议为 VREF 稳压器使用从0.1 μF 到1 μF 的旁路电容。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复!

    为了说明这一点、我是能够计算一组同时适用于单 LED 堆叠和双 LED 堆叠的组件、还是每个堆叠都需要不同的电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elan:

    我认为可以使用一组元件来适应两种条件。 但是、使用两组元件可以分别在两种条件下优化 IC 的性能。

    此致、

    周老师