您好!
我们将 TPS6521901用于 AM6254电源轨、我们想知道 PMIC 是否可以支持快速上电/断电、我们不需要等待上电序列、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您的联系。 您可以澄清一下您的问题吗? TPS65219 PMIC 上的上电/断电序列是可配置的。 以下是描述该过程的编程指南链接: https://www.ti.com/lit/pdf/slvucm5
如果您有任何问题、敬请告知。
谢谢。
布伦达
您好!
请您澄清以下说法:" 当我们通电/定序时、系统有时不会启动"? 您是否指的是 PMIC 上电/断电的持续时间? 谁没有通电? 是 PMIC 还是处理器?
您是否还可以在可搜索的 PDF 中共享原理图、以便我们查看 PMIC 设计?
如果您使用的是 TPS65219 01 NVM 配置时、顺序应遵循以下技术参考手册第8-9页中指定的顺序: https://www.ti.com/lit/pdf/slvuch3
谢谢。
布伦达
您好!
此 E2E 是否与以下链接中的 E2E 报告的问题相同? 原理图是否根据提供的反馈进行了更新? 您使用的是 TPS6521901还是 TPS6521907? 您能否提供在标记了每个示波器通道的情况下请求的上电示波器捕获?
链接: TPS65219:TPS6521907的输出电压问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
谢谢。
布伦达
尊敬的 Zhang:
根据您之前的通信、似乎您看到了一些上电序列问题。
TI 参考设计 01 ,已启用 FSD (首次耗材检测)。 这意味着、一旦 VSYS 上升到 POR 阈值以上、上电序列就应该启动。 上电序列应遵循以下显示的模式( 图2-1 《 TPS6521901技术参考手册》中)。
为使上电序列成功、降压和 LDO 电源轨在序列中启用之前应具有稳定的 PVINx 输入电压。
您能否分享一些显示上电序列发生故障位置的示波器捕获? 从 VSYS 开始、按照顺序处理每个 BUCK、LDO 和 GPOx 信号。 以下是每个示波器捕获的一些指南:
为了纠正上电问题、我们需要确定序列中的哪个电源轨出现了问题。
此致、
詹姆斯