This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:我的电路只能输出48V/1.6A

Guru**** 2529660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297340/lm5122-my-circuit-only-can-ouput-48v-1-6a

器件型号:LM5122

我设计了10V-48V 输入和48V/3A 输出,但是电路只能输出48伏1.6安,  给 电路供电 12伏,当电子负载设为1.7安时,电路只输出11.3伏/1.7安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否共享原理图? 这样可以更轻松地查看

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好,Stefan,FYI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、
    这看起来像是一个 Webench 外的设计。 我假设这与您现在测试的设计相同。

    请在 CSP/CSN 引脚之间添加一个电容、以滤除开关噪声、并避免无效的过流检测。

    例如、如数据表中的图40所示- C17 = 100pF

    您能否分享有关该问题的更多详细信息:

    -它是否适用于更高的电压?

    输出是否稳定?

    - SS 引脚的状态是什么(恒定电压或上升和下降)

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,ö ll

    • 它在更高电压下是否工作? 是,12V、24、48V、49V 正常,但输出48V/1.6A 也无法 实现更高的电流  

    -输出是否稳定?稳定48V,,但低于1.7A

    - SS 引脚的状态是什么(恒定电压或上升和下降):通道1(黄色)—LO 引脚,通道2(蓝色)—SS 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    您能否请缩小、以便看到50ms 的时间- SS 仍然稳定。

    如何添加建议的 Cap -是否有任何更改?

    不确定我是否正确理解哪些有效、哪些无效、让我总结一下到目前为止我了解的内容:

    -所以输出电压在所有输入电压和低负载情况下都是可以的(< 1.6 A)

    -在较高负载(>1.6A)的情况下,所有输入电压的输出电压都会下降

    是这样吗?

    此致、

     斯特凡