This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25302:STAT 引脚的输出与充电状态不匹配

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296867/bq25302-output-of-the-stat-pin-does-not-match-with-the-charging-status

器件型号:BQ25302

尊敬的 TI 团队:

我们正在开发一种使用器件 BQ25302为18650锂离子电池充电的 PCB。 我们将状态 LED 连接到 STAT 引脚以监控充电状态。

在我们的第一个原型上、我们注意到了一个奇怪的行为。 充电似乎工作正常。 连接几乎完全放电的电池时、LED 亮起、充电过程正常。 一段时间后、LED 开始闪烁、这似乎是由于 PCB 的温度不断升高而发生的。 当冷却时、LED 再次持续亮起。

当蓄电池电压进一步升高时、开始出现奇怪的现象。 当电池电压大约为4V 时、LED 熄灭、但充电继续。 当电池电压达到4.2V 时、充电仍然不会停止、但会进一步增加充电电压、直到锂离子电池的内置过充电保护功能停止大约4.3V 的充电。 此时、充电电压突然升至4.6V、这可能与内置过充电保护激活相关。

我附上 我们的原理图。 您是否知道问题可能出在哪里?

/resized-image/__size/3670x2230/__key/communityserver-discussions-components-files/196/2148.Schematics2.png

祝你一切顺利。

Hermetica。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hermetica:  

    器件不会尝试为电池充电、使其高于通过 VSET 设置的电池稳压电压。 根据您的原理图、该值应为4.2V。

    您能否帮助提供一个波形、显示在 BQ25302上 BAT 引脚处测得的 VBAT 以及应终止充电但继续充电时的充电电流。  

    此致、

    加勒特