This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何为 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652设计 OVP 电阻分压器?

Guru**** 2515105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923654, TPS923655, TPS923652, TPS923653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298134/faq-how-to-design-the-ovp-resistor-divider-for-tps923655-tps923654-tps923653-tps923652

主题中讨论的其他器件:TPS923652TPS923653、TPS923654、TPS923655

如何为 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652选择 OVP 电阻分压器的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是有关如何设计 OVP 电阻分压器的一些指南。

    1. TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652的 OVP 引脚具有两个阈值、
      1. 第一个是1.1V。 (请参阅    数据表中的第8.3.6节和图8-5。) 当 OVP 引脚的电压低于1.1V 时、输出电流不受 CV 模式的影响。
      2. 第二个是1.45V。 (请参阅    数据表中的第8.3.7节和表8-3。) 当 OVP 引脚的电压高于1.45V 时、将触发"LED 开路负载"保护。
    2. 为确保输出电流不会在所有工作条件下受到影响、应确保 Vout_max * R_OVP2 /(R_OVP1 + R_OVP2)< 1.1V。  
      1. VOUT_max:
        1. 如果您将器件用于升压连接、则 Vout_max 是指 LED 灯串中每个 LED 在您的最大目标输出电流下的最大正向电压之和。
        2. 如果您将器件用于降压/升压连接、则 Vout_max 是指 在最大目标输出电流下 LED 灯串中每个 LED 的最大正向电压与最大输入电压之和。
      2. R_OVP1、R_OVP2:请参考下图。
    3. 请勿将 R_OVP1和 R_OVP2的设计值过小。 否则、从 Vin、电感器、肖特基二极管、检测电阻、OVP 电阻分压器到 GND 会有严重的漏电流路径。  过小的 OVP 电阻分压器 也会影响输出电流精度、因为电阻分压器将分流一些来自 LED 的电流。 根据经验、您可以将 R_OVP1和 R_OVP2的总和设计为约1m Ω 或2m Ω、这通常是一个良好的起点。  然后、您可以根据测试结果调整这些值。