主题中讨论的其他器件: TPS65988DK
我们在启动状态检查 TPS65982DMC 寄存器时遇到了一些问题。
但基于 Intel Gorilla Creek V2参考设计、I2C_ADDR 通过0欧姆配置作为 I2C 主设备下拉至 GND。
在 I2C 端口1上、仅将 TPS25988 4从器件看起来为0x20 0x24 0x21 0x25、并将 FL5801也设置为0x38。
还尝试设置为280k Ω 以传输到 I2C 从设备、如数据表表表8-5所示。

但在 I2C 端口1和端口2上仍然找不到其他从器件地址。
另一个困惑是应用自定义工具上的电阻器值列表不同。 哪一个是正确的?