This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568231:1.8V 和5.0V 输出电压的建议元件值

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56C231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296832/tps568231-recommended-component-values-for-vout-1-8v-and-5-0v

器件型号:TPS568231
主题中讨论的其他器件:TPS56C231

我想在目前的设计中使用该稳压器的两个实例。  其中一个用于生成1.8V 电压、另一个用于生成5.0V 电压。

这些 Vout 值均未在数据表的表8-2 (建议的元件值)中列出。

您能否提供这些输出电压的建议元件值?

谢谢!

保罗·W·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    我目前正在进行此项工作。 我会在几天内回复您。

    此致!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    对于您的5V Vout 设计、我建议遵循表中建议的5.5V 值。

    对于1.8V 设计、我建议选择略高于1.2V 建议元件值的值。 Cout min 和 Cout max 在整个过程中的值非常相似、对于电感器值、略高于1.2V 元件的值就足够了。 数据表的"应用"部分还包含用于计算所需值的公式。

    此外、您还可以使用 Webench 设计工具进行设计并预估设计所需内容。 由于该特定器件没有 webench、因此您可以使用 TPS56C231、因为它是一款类似的器件。

    此致!

    卡兰