This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:设计具有大容量输出电容的 LM76005功率限制[紧急]

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, TPS1653, TPS2490, LM5069, LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296839/tps2490-design-for-power-limiting-of-lm76005-with-high-bulk-output-capacitance-urgent

器件型号:TPS2490
主题中讨论的其他器件: LM5069LM76005、TPS1663、TPS1653

您好!

如本 相关文章中所述、我们需要对大容量输出电容、基于 LM76005的降压转换器进行精确的浪涌/连续功率限制。 启动时、我们需要将功率限制为~13W、之后该功率限制将使用 MCU 控制的电阻梯以定义的阶跃增加至最大~70W。  为此、  另一线程中的 FAE 建议使用 LM5069、TPS2490似乎 同样适用于该用途。 我们的时间紧迫、LM76005 似乎无法使用其软启动功能有效限制电流、因此我们非常感谢 TI 提供紧急设计帮助。

此设计的最大挑战是 LM76005需要6mF 的输出电容。 听起来另一个 FAE 提出的拓扑就是将一个热插拔控制器放置在降压转换器前面、并带有一定量的大容量输入电容(我们计算得出最小值为~14uF)。 如果您可以提供一个用于验证此方法的 PSPICE 仿真、将会有所帮助。 我们还计划使用降压转换器下游的 TPS259470x 电子保险丝来控制对降压转换器供电下游模块的浪涌。

总体参数如下:

输入电压 42-59伏
输出电压 21伏
输出电压(p-p) 100mV
I_OUT (最大值) 3.4A
P_lim (浪涌) 13瓦
P_lim (最大值) 70瓦
输出 6 μ F
C_IN (HS 控制器的上游) 160 μ F
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kenneth:

    感谢您联系我们。

    还需要您查看 TPS1663和 TPS1653。 这些是集成的电子保险丝解决方案。 您的设计将会简单得多。

    请参阅以下应用手册。 这将有助于为6mF 电容器充电。  

    在存在大型且未知容性负载时保持启动的可靠性(修订版 A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看了一下 TPS1633和 TPS1653。

    • 由于输入电压范围不同(很显然、给定我们提供的参数)、TPS1653不适合我们的应用。
    • 输出功率限制似乎仅在 TPS16632上可用、该器件具有最大39V 的固定过压钳位。  因此、即使 启动功耗可能低于 T_A 的最大值、但使用 MOSFET 进行钳位也会下降3-20V。 不可用。

    上表列出了将这些元件用作选项的参数。 除非您有更好的建议、否则我认为 LM5069是我们的最佳选择、因为外部 FET 将允许我们在启动时选择符合 P_d 合理的 SOA。 是这样吗? 我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kenneth:

    我将介绍 TPS1663和 TPS1653、今天就让您知道这一点。  

    同时、请先填写设计计算器、开始进行热插拔设计。

    LM5069: https://www.ti.com/tool/download/LM5069QUICK-CALC 

    TPS2490: https://www.ti.com/tool/TPS2480-81-90-91-92-93_CALC 

    可靠的热插拔设计(修订版 A)(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     除了使 MOSFET 保持在 SOA 范围内的目的、LM5069和 TPS2490似乎都没有进行任何功率限制。 这些显然不会实现原帖中所述的目标。

    作为 FAE、我一般认为 您和您的团队 阅读并理解我们的要求、帮助我们选择符合我们目标的组件–到目前为止、您的建议都没有。 我不应该告诉你如何做你的工作。 我相信你们都受到了压力,我尊重这一点,但是你们浪费了我的时间,而不是升级这个问题,这不是很酷。

    ADI 公司的 FAE 在这方面非常有帮助、我们有一个可行的解决方案。 你们有24小时的时间来 制定一个使用您的产品实现目标的解决方案、否则我们会将业务转移到那里。

    最后:请将此 TT 重新分配给太平洋(UTC-08:00)时区的某个人。 我需要当天就这个问题做出回应,我的时间是晚上11点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kenneth:

    很抱歉给您带来不便。 负责 LM5069或 TPS2490的应用工程师位于印度、而不是美国。 我不是 FAE。

    TI 未发布任何满足您要求的器件。 但是,我们在路线图上有一个部分。 如果您有兴趣了解详情、请联系您的 TI 代表与我们安排会议。  否则、请分享您的电子邮件地址。 我们将 与您安排一次会议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将努力转向 Analog Devices。