This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:上电过程

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297548/bq25720-power-up-process

器件型号:BQ25720
主题中讨论的其他器件:BQ25710

你好、Tiger、

我发现 E2E 线程如下所示、您提到上电过程可能需要200ms、这段时间内的任何写入都可能会丢失。 延迟200ms 以 CHEG_OK assert 或 VBUS 为基础?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264347/bq25710-vin-discharge-slow-after-removing-adapter-acok-drops-delay-cause-charging-indicator-reaction-slow

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    该延迟取决于 VBUS 或 VBAT 欠压以及初始化所有电路所需的时间。 对于 BQ25720、 当 VBUS 超过 VBUS_UVLOZ 或 VBAT 超过 VBAT_UVLOZ 时、执行上电复位。 在 VBUS 或 VBAT 变为有效后5ms、充电器会将所有寄存器复位为默认状态。 5ms 后、主机可以访问用户寄存器。 对于 BQ25710、延迟为200ms。

    此致、

    穆尼尔