This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:BQ25170、反极性电池连接

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297875/bq25170-bq25170-with-reverse-polarity-battery-connected

器件型号:BQ25170

您好!  

我在设计中使用的是 BQ25170DSGR。 如果将极性相反的电池连接到该芯片 OUT 引脚、将会发生什么情况? 由于存在压降、我不会将串联二极管与电池一起用于反极性保护。 因此、我们希望确保如果错误地将反极性电池连接到 BQ25170DSGR OUT 引脚、则不会发生危险情况。  

BQ25170DSGR 内部是否具有对电池反极性连接的内部保护? 如果不是、是否存在危险? 或者、由于超过了芯片的绝对最大额定值、只有 BQ25170DSGR 会遭到损坏。  

请告诉我、  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    BQ25170没有电池反向保护。  这种情况可能会损坏器件。

    串联二极管的问题是、二极管两端的压降将切断充电曲线、电池的电压在 OUT 处相对于 GND 进行监控。

    是否可以使用带键控连接器的电池?