This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:有关 TPS54260的查询

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297727/tps54260-query-regarding-tps54260

器件型号:TPS54260

尊敬的团队:

我需要5V 输出、但温度为4.6V。 有什么问题?

请检查下面的原理图、了解不同的测试点电压。

此致、

桑迪普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandip:

    感谢您分享原理图。 需要注意的几点:

    1. VFB 上的电阻分压器会将输出电压设置为不同于5V 的电压。 请根据数据表中此公式的 R1调整 R110:

    我计算了 R1的52.5千欧电阻。  

    2.输出电压应在 TP24处测得。

    3.确保输出电容器符合以下值:

    4. R109不是数据表中图表内的电阻器。  TI 不建议在此处放置电阻器、因为这可能会干扰环流二极管的运行。  有关环流二极管的更多信息、请参阅第8.2.1.2.5节。

    5.由于修改 Vsense 的 R1和 R2电阻分压器、可能需要更改补偿网络。 有关适用于您的用例的适当补偿值的更多信息、请参阅第7.3.21节。

    谢谢!

    约书亚奥地利