This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563207:部件号差异、后缀 S

Guru**** 2534710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563207, TPS563207S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297757/tps563207-part-difference-suffix-s

器件型号:TPS563207

您好、TI 团队、

1.您能否说明 TPS563207和 TPS563207S 之间的差异 ?

2.  最大输出 电容是否有任何限制?

3.为了实现转换器的良好稳定性,需要确保任何标准?  

谢谢!

约翰·约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Johnson  

    1.唯一的区别是、207S 的 Vref 精度更高(1.5%)、207则为2%。

    2.建议按  表中的范围使用。

    3、 良好的稳定性是由不同的客户来判断不同。  评估稳定性的常用方法是波特图测试、其中带宽小于工作频率的1/3、相位裕度大于45°。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xueliang Zhang:

    注意到,这是很清楚的。 谢谢你。

    此致、

    约翰·约翰逊