This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:有关 TPS74501-Q1的压降规格的问题

Guru**** 2386490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297562/tps745-q1-question-about-voltage-dropout-spec-for-tps74501-q1

器件型号:TPS745-Q1

大家好、

根据 TPS74501-Q1数据表规格、我们在下图中展示了500mA 负载电流下的压降电压规格、但客户想要像200mA 电流一样对最坏情况下的 VOUT = 1.9V 的最大压降电压数据进行评估、您能帮助我们检查是否可以提供它吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacky:

    我将努力尽快为这一主题提供答案。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacky:

    由于未为该器件指定200 mA 负载、因此我们无法保证压降的最大值。  

    不过、我们能够提供最大压降电压的估算值、请参阅以下说明:

    从图6-11可以估算典型压降电压。 200 mA 所有温度线之间的中点约为50mV。

    为了估算最大压降、我们将使用电气特性表中的最大值/典型值之比。

    对于 Vout = 1.9V、压降的典型值为180mV、最大值为265mV、因此265mV / 180mV = 1.47222。 乘以先前的中点近似值、50mV、1.47222 x 50mV = 73.6mV。  

    在 Vout = 1.9V、200 mA 时的最大压降约为73.6mV。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、敬请告知。

    此致、

    汉娜