This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952余额问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297527/bq76952-bq76952-balance-issue

器件型号:BQ76952

您好  

在使用 BQ76952的客户测试中、输入电阻1k 已修改为100欧姆。

使用16节电池主动平衡时、电压采样周期为3ms、平衡期间的 ADC 采样率为八分之一。

一次只能开启一个电池的平衡、并按顺序开启1到16节电池的平衡。

打开电芯1-3的平衡后、会发生电压异常。 在平衡关闭之前、电压会变为正常状态。

平衡期间的异常电压数据如下所示。 为什么电压异常仅发生在电池1-3上? 平衡期间其他串联电压是否正常?

附上了原理图和异常图:

平衡未打开时的电池电压

打开电池平衡1

打开电池平衡2

打开电池平衡3

当软件控制第13节电池的平衡时(只有第13节电池的平衡开启)、第14节电池的平衡也会开启。 当开启第14个电芯的平衡时、读取(0x0083 CB_ACTIVE_CELLS)值0表示平衡未完成。 打开、但读数(0x0085 CBSTATUS1)显示平衡的运行时正在计数?

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    对于下部电池测量不正确的行为、一种 可能是超出 VC0和 VSS 之间的建议最大电压(0.5V)。 我们在以前的案例中发现、超过该限值会导致电芯1的电压测量值显著下降。 我建议捕获器件输入端的电压波形、以查看是否是这种情况。

    对于电芯13的行为、这种行为仅在打开电芯13平衡时发生、还是在其他电芯或在其他条件下发生? 它们是否随平衡命令一起发送了正确的校验和? 它们是否有显示此行为的 Saleae 逻辑分析仪捕获?

    此致、

    马克斯·韦博肯