This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:原理图审阅

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295826/tps543b20-schematics-review

器件型号:TPS543B20
主题中讨论的其他器件: TPS543C20A、TPS543C20

大家好、

1.我将在堆叠配置中使用 TPS543B20RVFT、设计 参数如下所述:

输入电压=12V

VOUT=0.85V

Iout=50A 时

我  已附上电路设计、希望 TI 专家对其进行审查。

2.使能引脚的高电平输入电压是多少。

谢谢。

什法利 N

e2e.ti.com/.../TPS543B20_5F00_TPS543C20A_5F00_TPS543C20_5F00_Calculator_2D00_0V85_2D00_50A.xlsxe2e.ti.com/.../8510.TPS543B20RVFT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    我们的美国团队将于下周一回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    此设计没有任何问题。 我唯一提出的建议与 TPS543C20审查中提到的建议相同、即提供前馈电容器的占位符可实现更大的灵活性。  如果您希望灵活地动态调整设计、可能值得添加电阻分压器和前馈电容器的占位符。 其中包括 VOUT 和 RSP 之间的顶部电阻器(短接0 Ω)、RSP 和 RSN 之间的底部电阻器(未组装)以及 与 RSP 并联的前馈电容器(未组装)。  

    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britton:

    感谢您的反馈。

    请告诉 我、 使能引脚的高电平输入电压是多少。 我是否可以 使用该使能引脚中的1.2V 信号为该 IC 上电。

    谢谢。

    什法利 N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiftali、  

    否、您将无法将1.2V 信号用于 EN。 EN 的阈值为1.6V +/- 0.15V。 这可以在数据表的第7页中找到。


    此致、

    布里顿