请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 您好!
我正在使用 bq34110进行开发。 我希望从第一个周期开始具有准确的 SOC、该 SOC 由 FullChargedCapacity (FCC)计算得出。 如果我正确理解 TRM、我需要在开始时设置 Design Capacity (DC)。 在以下周期中、FCC 会更新直流、但仅使用固定的最大值
遗憾的是、电池的直流电阻并不清晰、具体取决于温度和放电电流。 在这方面,我有两个问题:
1) 1)应在什么条件下确定直流电?
2) 2) bq34110在计算更新的 FCC 和 SOC 时是否考虑了温度和放电电流?
谢谢、此致。