This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:GUI 自定义工具

Guru**** 2514295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65988DK, TPS65988DKEVM, TPS65994AD, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289700/tps65994ad-gui-customization-tool

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件: TPS65994、TPS65988、TPS65988DK TPS25750、TPS65988DKEVM

我已经订购了 TPS65994AD EVM 套件。 现在、我想使用 GUI 自定义工具进行进一步配置。 但我可以从哪里下载软件呢? 我需要一本软件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashodha:

    您可以通过如下所示的 TI 产品页面申请 GUI 访问权限:

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经请求过了,但我什么也没得到。 如何尽快获取该软件?  
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashodha:  

    您是将 TPS65994用于 TBT 相关应用还是仅用于 PD 方面? 此工程的 PD 要求是什么?

    谢谢。此致、
    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅适用于 PD 方面。 我选择这个 IC 是因为它相对简单、并且需要2个 USB C 端口。 它是一种像素 LED 应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashodha:  

    我建议改用 TPS65988EVM (TPS65988)、TPS65994通常用于笔记本电脑/笔记本电脑应用、附带更简单的应用不需要的其他功能。  

    我们有许多有关 TPS65988 (PD 具有集成电源开关的双端口 USB-USB 控制器)的资源、您可以在此处链接的产品页面上找到数据表和其他配套资料: https://www.ti.com/product/TPS65988 

    如需下载 EVM 和 GUI、您可以在此处找到它们: https://www.ti.com/tool/TPS65988EVM 

    如有任何其他问题或疑虑、请告知我们!  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户想要使用此 TPS65994而不是其他版本、并且我们已购买 TPS65994 EVM。  

    那么、您能否让我访问 GUI 工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashodha:

    正如 Raymond 所说、TPS65994只用于 PC 应用、而不能用于任何其它应用。 在您的用例中、您将需要使用 TPS65988DK 或我们的其他 PD 控制器解决方案之一、例如单端口 TPS25750。

    我了解您已经购买了 TPS65994EVM。 由于我知道最初使用案例时有一些困惑、因此我们 很高兴为您免费提供 TPS65988DKEVM。

    请告诉我这是否适合您。

    谢谢。

    Matt Schafer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的建议。 我也有很多建议使用 TPS65988而非 TPS65994。 因此、我们将考虑采用 TPS65988。 如果您可以  向我提供 TPS65988DKEVM、那很好。 我高度赞赏你对此作出的贡献。  
    那么、如何才能  免费获取 TPS65988DKEVM?

    期待您的回答。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashodha:

    该专家目前不在办公室、将对此进行调查、并在他们返回时提供回复。 请相应延迟。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  由于我们还没有配置软件、因此我们在使用 TPS65994EVM 时确实遇到了问题。 因此、我希望我能尽快回复 TPS65988EVM 的问题

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您能否尽快订购 TPS65988EVM? 因为我们完全依赖 TPS65994EVM、无需软件支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashodha:

    这似乎是另一位专家没有回应,现在又不在办公室,我道歉。

    您可以给我发电子邮件、或给我发电子邮件: f-tolson@ti.com 、以便我们可以解决这一问题吗?  

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tolson:

    感谢您的答复。 这是我的电子邮件 yashodha@circuitup.lk

    我还会给您发送一封电子邮件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashodha:

    感谢您提供这些信息。 我已经给您发送了一封电子邮件、并发送给另一位能够为您处理此问题的专家。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tolson:

    我没有获得任何有关 EVM 发货的响应。 甚至在电子邮件主题中。 能不能帮助我完成此操作? 我真的很坚持这一点。

    谢谢
    亚绍达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashodha:

    鉴于上周是放假、大多数器件专家都不在上班、因此可能会延迟响应。 我将检查这一点、看看当拥有此信息的同事回到办公室并联系您时、我是否能找到此信息。 一切都应该设置好、希望我们只是等待交付、但我不知道、当我有更多信息时、会告诉您。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tolson 提供的信息。 我也会回复这个电子邮件主题。

    最佳

    亚绍达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashodha:

    如果此处还有其他需要、请将我放入电子邮件主题中。 我现在将关闭该 E2E 票证。

    谢谢。

    Matt Schafer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 请将您的电子邮件发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    m-schafer@ti.com