This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:关断模式

Guru**** 1101310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297092/bq76942-shutdown-mode

器件型号:BQ76942

您好!

我通过配置 Settings:Configuration:Power Config [SLEEP]= 0禁用了 SLEEP 模式。 我完成了常见问题解答(链接)。
短期-在以下情况下器件进入关断模式:
-已发出关机命令
- RST_PIN 被驱动为高电平超过1秒::我已经把这个引脚永久连接到 GND
-低 BAT 电压阈值被触发::上行数据表这个阈值等于4 V - 0.18 V = 3.82 V (最大值)或3 V - 0.18 V = 2.82 V (最小值),
-低栈电压::我正在使用阈值的默认值,它等于600mV,
-低最小电池电压:::我正在使用阈值的默认值,它等于0 mV,
-过温::我正在使用阈值的默认值,它等于85 °C ,
-内部存储器故障

内部存储器故障看起来如何/出现此问题的可能性有多高?
我只是为了确保可以永久移除唤醒开关、因为我真的希望 IC 不会进入关断模式、在电池连接期间以及电气/温度参数保持正常范围内。

非常感谢、
此致、
Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejan、您好!

    有关内部存储器故障检查的第11.8节说明 TRM。 我预计发生这种类型故障的可能性极低。

    对您的设置有几条评论:

    • 电池组低电压关断阈值默认为6000mV。 本机单位是10mV、这可能是引起混淆的原因。

      您可以尝试将其设置为0以有效地禁用该功能。

    • 正常运行的 BAT 引脚上的最小电压为4.7V

    完成这些设置并使器件在其建议范围内运行时、不应进入 SHUTDOWN 模式。

    此致、

    马克斯·韦博肯