主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好!
我们目前正在使用 BQ27411DRZT-G1A 来监测1800mA 锂离子电池。
将初始设计参数(设计电压、设计容量、设计电能、终止电压、收尾速率)插入 Battery Management Studio 后、我们会看到不可靠的 SoC 读数。
充电时、SoC 似乎在读取0和看起来是正确的 SoC 之间交替变化。 以下是相关示例、其中的屏幕截图 相差不到一分钟:
在上面的两个示例中、BAT_DET 都为高电平、这使我认为它不是导致 SoC 读数0的原因。
放电时、SoC 始终读为0。
以下是我们使用的设计参数:
另外、我们能够成功读取 AvgCurrent、Voltage 和 Temperature。 我将附加在放电和充电期间获取的一些日志文件。
如果您在获得正确的 SoC 读数方面有任何帮助、我们将不胜感激!
e2e.ti.com/.../2023_2D00_10_2D00_11_2D00_0800.loge2e.ti.com/.../2023_2D00_10_2D00_11_2D00_1730.log