This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:连接到负载时、Vout 降至0V

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117, LM5148, LM5117EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292443/lm5117-vout-drops-to-0v-when-connects-to-load

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件: LM5148

您好、尊敬的 TI 团队

我使用数字电位计作为反馈电阻器、来控制 LM5117降压转换器的输出电压。 VIN = 48V。 F_SW = 185kHz。

  • 当没有负载时、Vout=32V 正确。 C38 (SS 处的电容器)在空载时非常热、约为80度。
  • 连接到负载时(48 Ω、应消耗0.6A)。 VOUT 立即降至0V、并且没有电流输出。 C38 (SS 处的电容器)在有负载(但无电流)的情况下不太热、约为50度。

Webench 仿真电路

以下是测量结果:  

VOUT、RT、SS、FB、RES、 厘米 VCC

斜坡

比较器

HB

HO -开关

LO - SW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!

    我认为您的布局有误、或者您的测量有误。  

    当 V (HB-GND VCC)为零时、V (HB-GND)的电压应为零、但当施加负载时不应为零。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、V_HB 为预期值7V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!

      当 V (HB-GND VCC)为0V 时、V (HB-GND)应为0V。 在您的测量中、V (HB-GND)为~7V、而 V (HB-GND VCC)为0V。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!  

    示波器测量过程中会出现一些问题。 我已重新上传测量结果。

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!  

    您能确认这是否为真吗?  

    • DEMB 引脚悬空。
    • DAP 悬空  
    • AGND 节点未连接到 PGND 节点。  
    • 感测电阻连接到 AGND  
    • 无输出电容器  
    • CM 电容器连接至 PGND  
    • 无输入电容  

    此外、请在不使用 U7的情况下再次检查。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    • DEMB 引脚悬空。

    • DAP 悬空  

    是的、LM5117芯片处于室温。  

    • AGND 节点未连接到 PGND 节点。  

    AGND 通过网标签(基本上是一条短而小的导线)连接到 PGND。

    • 感测电阻连接到 AGND  

    • 无输出电容器  

    有多个输出电容器(10uF、4.7uF、1uF、100nF * 2)

    • CM 电容器连接至 PGND  

    CM 引脚连接到 STM32 ADC 引脚。  

    • 无输入电容  

    有多个输入电容器(47uF、4.7uF、1uF、100nF)

    • 7岁  

    我删除了 U7并使用了一个固定的1k Ω 电阻器。 但具有相同的问题。 当空载时、Vout 正确。 当连接负载时、Vout 降至0V、并且没有电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!  

    • 连接 DEMB 引脚  
    • 连接 DAP  
    • 我找不到 AGND 到 PGND 的连接。  
    • 将感测电阻的接地连接至电源接地。  
    • 请展示 包含 COUT 在内的原理图、并将完成的 Excel 快速入门文件发送给我。
    • CM 电容器现在连接到 PGND。 它应连接至 AGND。

     - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eric、我已经更新了原理图。 它现在包含所有电路信息。  

    • 连接 DEMB 引脚  

    我已将 DEMB 连接到 PGND、但 Vout 因负载问题而下降仍然存在。  

    • 连接 DAP  

    DAP 位于 LM5117芯片的底部。 因此我无法手动将其连接到 GND。 它当前处于浮动状态。  

    • 我找不到 AGND 到 PGND 的连接。  

    我通过网带将 AGND 连接到 PGND。 网带基本上是一根导线。  

    • 将感测电阻的接地连接至电源接地。  

    我使用了跳线将电流检测电阻连接到 PGND。  

    • 请展示 包含 COUT 在内的原理图、并将完成的 Excel 快速入门文件发送给我。

    更新了原理图。 此外还提供了 Webench 仿真电路。  

    • CM 电容器现在连接到 PGND。 它应连接至 AGND。

    我移除了 C19、因此 C 引脚现在直接连接到 ADC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!

    您必须正确设计 PCB、以确保器件正常运行。 如果您与我分享、我可以审查您的布局。

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric。

    我已将原理图和布局附加到该回复中。  请注意、我 在布局中执行了以下操作:  

    1.切断 UVLO 和 VCCDIS 之间的导线

    2.使用跳线将电流检测电阻 GND 侧连接到 PGND。  

    我在 PSpice 中对电路进行了仿真、仿真结果似乎不错。  

    一些新发现:

    我的 Vin=48V、Vout=32V。 尽管 Vout>14.5V (我应在数据表中使用外部 VCC)、但我使用的是内部 VCC = 6V。 这是否会导致问题?  

    如果我使用固定电阻器替换 I2C 数字电位器、仍然是相同的问题。

    当负载<=0.2A 时、降压就没有问题。

    当>0.2A 负载时、降压将关断、VCC 降至约2.8V。 当负载被移除时、输出电压无法恢复至32V。 必须重新启动 Vin=48V、然后 Vout 再次变为32V。  

    e2e.ti.com/.../LM5117_5F00_Schematic_5F00_Layout.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!  

    因为是在美国的感恩节假期、所以我会在此 期间回答您的问题。 我看到了您的 AD 文件、您的设计中有3个 LM5117。  当 IO>0.2A 时、只有 U4路径有问题吗?   VCCDIS 现在是否处于悬空状态? 期待您的回复。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aurora:  

    感谢您的支持。 是的、VCCDIS 现在浮动了、我切断了导线。

    所有 LM5117都存在以下问题:在无负载时 Vout 正确、但在连接到负载时降至0V。  

    只有 U6可以消耗最大0.2A 的电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!  

    您可以重新测试 SW 波形吗?  从上一波形可以看出、SW 似乎不稳定。 我不确定 环路设计是否有问题。  此外、布局中三个 LM5117s 的 AGND 之间似乎缺乏连接。  另外布局设计方面、我觉得驱动器的问题比较大。 如需了解具体的设计注意事项、请参阅 LM5148数据表第9.4节的布局部分。  

    您还可以尝试向 HS MOSFET 添加一个5欧姆的驱动电阻器、以查看是否有任何改进、或 将 DEMP 连接到 VCC。  而且、考虑到陶瓷电容器的压电效应、输出电容器也可以增大。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!  

    此外、我发现从低侧 MOSFET 到检测电阻的连接太细、而且检测电阻的接地连接现在是悬空的。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eric 和 Aurora、我尝试了以上所有方法。 当输出电流<=0.7A 时、降压转换器可提供稳定的输出电压。 我想这是布局问题。 我计划购买  LM5117EVAL/NOPB 评估板进行验证。 同时、我将绘制一个新的布局。 我会在以后向您更新结果(可能在1-1.5个月内)。

    非常感谢。 你们都非常专业~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!  

    感谢您选择 TI。 如果您稍后有任何问题、请随时与我们联系。 当版式准备好进行审阅时、请创建新帖子。   
    - EL