This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148-Q1:开关频率不匹配和电感器发热

Guru**** 2766665 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297462/lm5148-q1-switching-frequency-mismatch-and-inductor-heating

器件型号:LM5148-Q1

您好!

我们设计了一个使用 LM5148-Q1作为降压控制器的降压电路。

Vin =48V、Vout = 13.5V、输出电  流最大值10A、使用的电感器8uH (电感器 DCR 6m Ω、最大直流电流13A)

 我们通过 Rt 电阻器值43.3K 设置开关频率500kHz。  

但在实际条件下、我们得到的输出电压为14.8V、开关频率为123KHz。

此外、在无负载条件下、电感器升温超过 90度

我们 尝试了 PFM 和二极管仿真模式、

您能否说明为什么在实际测试中开关频率不匹配、电感器发热?

还有二极管仿真的开关图是什么(数据表中没有提到)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chin:

    请附上一个快速入门计算器以及此设计的原理图。

    https://www.ti.com/tool/download/SNVR504 

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 我们根据该计算结果对计算结果进行了交叉检查。 计算结果是匹配的。 我们的问题是、我们设计的频率为500kHz、Rt 电阻器值为43.3k、但我们在实际条件下仅获得123KHz、而且电感器在25度环境温度下无负载条件下的发热非常高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每当我们检查 RT 值时、它是43.3K、而在加电时间中、RT 电阻器值在万用表中显示开路负载(OL)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chin、

    请附上快速入门计算器和原理图。

    此外、布局的所有屏幕截图对于了解您的温度问题也很有用。

    您无法在器件运行时测量 RT 电阻。

    软件节点的示波器截图将帮助我进一步了解。

    谢谢!

    -奥兰多