This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:将系统节点移至电池感应电阻器上方

Guru**** 2591030 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295921/bq25756-moving-system-node-above-battery-sense-resistor

器件型号:BQ25756

您好!

是否可以移动 BQ25756的系统电源输出而不是感测电阻器? 目标是仅 通过使用交流检测电阻和交流电流限制设置来限制输入电流、还将电池充电电流限制为特定的值、并将剩余交流适配器电流推送到 THR 负载。 之后还可以通过芯片 ADC 测量充电和放电电流。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maksim、

    感谢您使用此部件。

    我不建议如此操作充电器。 我可以帮助你找到一个工作,虽然。 您的电池的充电电流和系统的负载将是多少?

    您的系统是否有可监视充电和放电的电池监控器?

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    为什么不建议这样做?

    充电电流为5A、负载电流高达8.5A

    是的、系统将具有用于监控行为的 MCU。

    我假设您会建议我动态更改充电电流设置、但我尽量避免更改、以使系统更简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maksim、

    感谢您对此的耐心倾听。 我现在已被淹没,我将在本周结束时回答你的问题。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maksim、

    BQ25756需要了解总输出电流以实现正确调节。 移除 VSYS 上的一些电流可能会导致错误。

    我建议动态更改充电电流或将充电电流提高至8.5A。

    这对您有用吗? 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    E·加洛韦