This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:设备工作时 FLT 信号变为低电平

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296769/iso5452-flt-signal-turn-low-when-the-device-is-working

器件型号:ISO5452

大家好、

客户在380V/7500W 伺服系统中使用3个 ISO5452。 使用 ISO5452作为栅极驱动器来控制 U/V/W 高侧 IGBT、并将光耦合器用于低侧栅极驱动器。  

ISO5452均使用独立的电源(+16V/-8.2V)。 而 光耦合器具有相同的电源(+16V/-8V)。 当伺服系统 开始工作时、器件 U31 FLT 将变为低电平。 D67将开启。  

上图中噪声的频率与 PWM 的载波频率相同。 单个噪声约为680ns。

在实际测试期间、未使用 D46和 TVS18、因为所选器件的结电容有点大、但尚没有合适的肖特基管和稳压器管。

这是 PCB 布局。 请帮助分析问题是否由布局造成、并提供有关如何优化的指导、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghao:

    仅当 DESAT 引脚上的电压超过 DESAT 引脚功能电压阈值(9V)的时间超过 DESAT 抗尖峰脉冲滤波器(330ns)的时间超过 DESAT 引脚功能电压阈值(9V)时、栅极驱动器 FLT 引脚才应变为低电平。

    我有几个问题可以帮助进行调查:

    • 在运行测试时、他们是否将 MOSFET 连接到了电路板?
      • 如果没有 MOSFET 连接到电路板、D70 (DESAT HV 二极管)的阴极将保持悬空、从而允许栅极驱动器内部电流源将外部 DESAT 消隐电容器充电至阈值、并关闭栅极驱动器。
    • 客户在系统中运行哪些类型的测试?(例如双脉冲测试、完全组装的系统运行、短路测试等)
    • 客户是否监控了 DESAT 引脚上的电压、以了解该节点上的电压出现了什么情况?
      • 我想确认该节点上的电压是否在上升。
    • 在接线柱的波形上探测了哪些栅极驱动器信号?(例如、 VCC2以 GND2为基准、GND2以 GND1为基准等)

    此致、

    安迪·罗布勒斯