大家好!
我想澄清 BQ77915在两个问题上的行为、这两个问题是 VTB (热敏电阻偏置电压)和 OV (过压故障)。
我使用的电路是这样的、很大程度上是基于数据表。 为了进行测试、已将热敏电阻替换为10K 电阻器。

VTB:
我无法在引脚19 VTB 上测得任何高于2mV 的值、但 CHG 和 DSG 引脚都大约为10V、并且单元可以正确充电和放电。 AVDD 上的值为3V、我原本期望在 VTB 上具有类似的值、但在数据表上找不到。 我应该测量什么? 上面的电路是否错误、以及 VTB 是否以某种方式被禁用?

OV 故障:
很可能我的电池充电电压超过12.6V (3S 配置)、昨天在测量 DSG 引脚时大约为10V、CHG 为0.8V。 电池组通过 Q2的体二极管放电至电阻器。

从我测量的结果来看、情况并非如此、只有在一段时间后充电 FET 开启、然后 PACK-和 GND 之间的电压下降到大约60mV。 现在、当我插入负载时、CHG 和 DSG 都开启、这是很好的结果。
有人能确认这一点吗? 我很高兴运行更多的测试,而我可以找出正确的行为。
谢谢、
阿尔贝托