Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQ25720
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25720 主题中讨论的其他器件:BQ25710、
你好、Tiger、
我发现 E2E 线程如下所示、您提到上电过程可能需要200ms、这段时间内的任何写入都可能会丢失。 延迟200ms 以 CHEG_OK assert 或 VBUS 为基础?
谢谢、
远
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
该延迟取决于 VBUS 或 VBAT 欠压以及初始化所有电路所需的时间。 对于 BQ25720、 当 VBUS 超过 VBUS_UVLOZ 或 VBAT 超过 VBAT_UVLOZ 时、执行上电复位。 在 VBUS 或 VBAT 变为有效后5ms、充电器会将所有寄存器复位为默认状态。 5ms 后、主机可以访问用户寄存器。 对于 BQ25710、延迟为200ms。
此致、
穆尼尔