主题中讨论的其他器件:GPCCEDV、GPCCHEM 、、 BQ78350、BQ40Z50
您好!
使用 CEDV 时、我们的电池学习周期一直存在问题。我尝试了固定的 EDV 值、但实际上能够让它正确学习满电量、但所有文档都指出 CEDV 方法要好得多。
我们在充电放电周期运行期间获取了日志、待处理的 CEDV 移动了很多、但 最终始终将自身设置为非常高的~3.4v。 我们提早进入放电阶段、然后将剩余容量设置为7%、在我们继续放电并保持为零直至完成时、它会快速运行至零。 因为它很快就达到了 EDV 值、所以每次循环时都会改变满电容量、使其更低、在4个周期内、它会认为是3.1ah 电池组、这已经过我们的百家乐骑行者的验证。 从2.8ah FCC 开始,然后下降到1.8ah。
我曾尝试禁用 CEDV、并使用固定的 EDV 值、至少在第一个周期内、它准确地了解了容量是多少、并且接近麦卡读数。
有人可以就如何使 CEDV 正常工作提出想法吗? 附件是日志和设置文件。
我还有一个有关 FCC 的问题、在技术参考中、在第二段中、它在9.1.4中指出、FCC 从 Design Capacity 值中复制。 我们试图了解这种拉式设计值是否/何时发生、因为我们希望至少带来它认为 FCC 更接近实际值的东西、以防 FCC 上下限更改出现问题。 但直到今天、当我尝试更改为固定的 EDV 值并突然执行复位时、才发现 FCC 更新了设计容量。这次、FCC 更新到设计容量、拉形设计是否仅在特定条件下有效? 关于哪些因素允许 FCC 从设计值推导出来、是否需要注意?
我设置有问题吗? 或其他我做错了或不理解的事情?
感谢您提供的任何帮助。
时间
e2e.ti.com/.../discharge-with-fixed-edv.csve2e.ti.com/.../Fixed-EDV-Config.gg.csve2e.ti.com/.../Cycling-with-CEDV.csve2e.ti.com/.../CEDV-Config.gg.csv