This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:如何在 CMTI 测试期间实现 VCM

Guru**** 2555000 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21530, UCC23513, UCC21551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295379/ucc23513-how-to-achieve-vcm-during-cmti-test

器件型号:UCC23513
主题中讨论的其他器件:StrikeUCC21551、UCC21530

大家好、  

只是想检查如何在低于 CMTI 测试中实现 VCM。 我的客户还希望测试 CMTI、并希望检查我们如何实现这一点。 谢谢。  

BRS

假设   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    我们的专家因美国感恩节假期而不在办公室。 我们会在休息后回复、也就是2023年11月27日。

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:  

    我想跟进您的 E2E 帖子。 在 UCC23513 数据表中、我们列出了所使用的一些测试条件。 另请参阅下面的。 您是否需要有关测试台设置的指导? 如果是、您当前的设置是什么?  

    此外、如果您当前使用的是 UCC23513EVM、我也随附了用户指南。  UCC23513EVM 

    此致、  

    Abbie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abble:  

    感谢您的答复。

    我想知道的是我们如何设置1500V VCM。 是通过专用仪器还是其他方法生成的? 很抱歉让你感到困惑。 谢谢。

    另外,我想知道 VCM 是如何影响器件的,也就是说,VCM 会进入哪个寄生例程,VCM 会影响输出逻辑吗? 谢谢。   

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:  

    我们采用内部解决方案或利用直流/直流转换器的专用仪器来实现1500V VCM。  

    只要 VCM 在1500V 的数据表规格范围内、您就不会看到对输出逻辑的影响。  

    此致、  

    Abbie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是专用器件。 我们使用 Barth 型号731型3kV 脉冲发生器和5081型斜坡发生器。 它使用高压同轴电缆。 我们为其充电至所需电压的2倍、然后将其闭合到匹配的阻抗。 这也被称为"脉冲形成网络"、其结果是产生相对干净的方波脉冲、在短时间内具有高功率。 我附上了一个示例波形。

    如您所见、CMTI 冲击的串扰可能会耦合到输入、并错误地切换器件。 这是我们建议在 uC 和栅极驱动器输入之间使用输入电容器和相对较低的电阻器的原因之一。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!  

    感谢您的答复。 因此、" 脉冲形成网络"类似于以下链接中的内容、对吗?  

    CMTI-Test-System-Pg-1and2-Rev.-6-1-21A-1.pdf (barthelectronics.com) 

    根据您的回答、CMTI 冲击主要影响 UCC23513中的发送器而不是接收器、对吗?   

    我知道微控制器和栅极驱动器的输入之间可能存在电阻器、即栅极电阻器、输入电容是什么意思? 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这个链接完全正确。 在我对 UCC21530和 UCC21551以及类似的竞争器件进行的测试中、罢工将输入向下拖动、从而设置 CMTI 限制。 我知道一个具有真正互补输入的竞争对手器件、它具有300V/ns、因此我认为这是一个常见的问题。

    输入电容器将吸收串扰电荷注入、不允许电压如此快地下降。 这将防止逻辑错误。

    新的 Photron 器件将具有40ns 的最小脉冲限制、这使得它能够更好地抑制这种类型的 CMTI 噪声。