This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:关于预充电 ZVCHG

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ40Z50, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294318/bq28z610-about-the-precharge-zvchg

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50BQ25730

大家好、

我在使用 BQ28z610EVM 测试0V 充电功能时遇到一个问题。 测试设置:

1.使用电池模拟器,在 BQ28z610 EVM 上,提供0.2V 在1P 和1N 之间,提供0.2V 在2P 和1P 之间。 仿真0.4V 深度耗尽型电池。

2.从直流电源为 PACK+和 PACK-提供5V/0.2A (尝试设置为200mA 或1A 电流限制)。

问题:

发现直流电源输出由于电流限制而自动切断与恢复、MOS FET 直通 在 LDO (PRECHARGE)模式下似乎不工作。 如果 MOSFET 在 LDO 模式下工作、则直流电源电压应保持稳定。

请帮忙分析这个 现象、告诉我如何实现0V 预充电。

直流电源设置:

电压波形如下所示、尝试将电流限制设置为1A、仍处于断续模式。

绿色:直流电源(PACK+)电压

黄色:2P (VC2)电压

谢谢。

安德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anderson、

    如果您在 PACK 引脚上施加5伏电压、则可能是尝试唤醒器件。 请尝试使用2.2V 的电压。  

    此外、零电压充电会使用次级电源电压(VCC)并通过二极管施加降低的电压。 请参见下方的。 这是 BQ40z50的简要示意图、但 BQ28z610使用了相同的原理。  


    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的答复。

    但我不理解您的建议、 唤醒监测计的问题是什么? 唤醒监测计后、如果监测计在 LDO 模式下工作、应该可以正常工作、但目前在 LDO 模式下不工作。

    最初的问题是、使用 BQ25730等充电器通过 BQ28z610为深度耗尽型电池充电时、电量监测计无法正常工作并通过 I2C 与 SOC/MCU 通信、充电器输出到电池组的电压可能更高。

    在客户应用中、监测计需要在 LDO 模式下唤醒并稳定工作、让 MCU/SOC 读取身份验证消息、 然后判断充电器 是否继续为电池充电。  如果验证通过、则应保持充电;如果验证失败、则应停止充电。

    谢谢。

    安德森

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anderson、

    我认为默认情况下会禁用零伏充电。 您能否与客户分享 srec 文件?  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    客户不愿意共享其 SREC 文件。

    但在我的实验中、我只使用默认设置。

    您能告诉我使能寄存器在哪里吗?

    我仅在 TRM 中找到退出 ZVCHG 寄存器。

    谢谢。

    安德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anderson、  

    数据闪存中有隐藏的参数、这些参数将指示是否启用零伏充电。  

    如果我得到了他们正在使用的固件版本、我可以提供存储器中的确切位置来读取/写入此寄存器。 gg 文件或日志文件导出将在左上角显示此信息。

    使用 srec 可以更容易地查看这一点。 如果客户担心在公共论坛中发布 srec、您可以在此处向我发送私人消息。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 BQ28z610中有一个隐藏参数。 但我想我们仍然需要再次确认这是否是一个硬件电路。 实验中接收到信号路径、即使该位被禁用也是如此。 使用一些直流电源、可以为0.1V 电池充电。 (某些直流电源会发生故障)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio、

    我只是在内部回复了安德森。 零伏充电是一项硬件特性、但尤其是在本器件中、可能无法禁用它。  

    我有点困惑、他们是在尝试启用还是禁用该功能? 如果他们想要禁用它、他们是否可以尝试将退出阈值设置为较低的值?   


    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们希望启用该功能。

    因为现在在终端客户方面、他们表示未通过测试。

    但在电池组客户方面、他们可以通过测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio、

    终端客户端和电池组客户端是否可以同步、看看他们在做什么不同? 可能是设置问题。

    终端客户尝试电池组客户的设置会很好。  

    此致、
    何塞·库索