您好
在使用 BQ76952的客户测试中、输入电阻1k 已修改为100欧姆。
使用16节电池主动平衡时、电压采样周期为3ms、平衡期间的 ADC 采样率为八分之一。
一次只能开启一个电池的平衡、并按顺序开启1到16节电池的平衡。
打开电芯1-3的平衡后、会发生电压异常。 在平衡关闭之前、电压会变为正常状态。
平衡期间的异常电压数据如下所示。 为什么电压异常仅发生在电池1-3上? 平衡期间其他串联电压是否正常?
附上了原理图和异常图:

平衡未打开时的电池电压

打开电池平衡1

打开电池平衡2

打开电池平衡3

当软件控制第13节电池的平衡时(只有第13节电池的平衡开启)、第14节电池的平衡也会开启。 当开启第14个电芯的平衡时、读取(0x0083 CB_ACTIVE_CELLS)值0表示平衡未完成。 打开、但读数(0x0085 CBSTATUS1)显示平衡的运行时正在计数?


请帮助检查它。
谢谢
星形