This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压/反向直流/直流转换器 TINA-TI SPICE 模型

Guru**** 1109610 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, MC34063A, LMR51420, LM5146, LM2611, TPS54561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297691/buck-inverting-dc-dc-converter-tina-ti-spice-models

主题中讨论的其他器件:Tina-TIMC34063ALMR51420LM5146LM2611、TPS54561

好的团队、

我需要使用 TINA-TI 对12V 电池输入的负30V 直流输出进行仿真。 我一直在寻找各种降压/反相 转换器的 TINA-TI 仿真文件、但在 https://www.ti.com/product/上找不到我想要的文件

此外、我未能从 Webench 导出 TINA-TI 仿真、请您提供以下转换器的 TINA-TI 仿真文件、以便我创建自己的仿真:

  1. MC34063A
  2. LMR51420
  3. LM5146
  4. LM2611
  5. TPS54561

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nyasha。

    感谢您使用 E2E 论坛。

    很抱歉、我们没有 MC34063A 和 LM2611的可用 SPICE 模型。

    对于其他组件:您能否启动新主题以将其分配给正确的支持团队。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nyasha。  

    至于其他器件(LMR51420、LM5146、TPS54561)、不需要生成新的 E2E、我已将这个重新分配给该产品组。

    ~伦纳德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nyasha。

    以下是一些适用于 TPS54561的 TINA 模型:

    TINA 瞬态模型: https://www.ti.com/lit/zip/slvma93

     tsc 参考设计:https://www.ti.com/lit/TINA / slvma92

    仅供参考、SR 小组已过渡为支持用于仿真的 PSPICE 模型。

    此致、

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nyasha。

    TI 不支持 TINA、而是支持 TI 的 PSPICE。 您可以 在此处申请下载。 不过、各产品页面上似乎都提供了适用于 LMR51420、LM5146和 TPS54561的 SPICE 模型。  

    谢谢!

    约书亚奥地利