This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51916:VTT 启动时 PG 下拉

Guru**** 2381410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51916
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297071/tps51916-pg-pulled-down-when-vtt-starts-up

器件型号:TPS51916

团队成员

我的客户 spestech  在工业 PC 中将 TPS51916用于 DDR 电源。

当 VTT 上电时、可以测试 PG 压降、它将持续1ms。 下面是波形、红线是 PG 黄色、是 VDDQSNS。


示意图也附在后:e2e.ti.com/.../TPS51916-_2800_1_2900_.pdf

什么原因会导致此问题? 由于我们没有看到 VDDQSNS 下降、这让人困惑。

谢谢!

此致

11月28

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    您是在 PGOOD 的上拉源上还是仅在 IC 引脚上看到此压降? 让我们排除+3VSUS 电源的问题。

    还可以展示示波器捕获 VREF、VDDQ、S3和 VTT 上电(上升沿)吗?

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James

    在哪里是+3VSUS? 我在 DS 上找不到它。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    +3VSUS 是您在上一篇文章中分享的原理图中 PGOOD 的上拉源。

    此致、

    詹姆斯