This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38010-Q1:LMR38010FS-Q1:波特图的极点和零点

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295870/lmr38010-q1-lmr38010fs-q1-poles-and-zeroes-of-bode-diagram

器件型号:LMR38010-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR38020

您好!

我使用 Webench 发现 LMR38010FS-Q1很容易陷入不稳定(相位裕度< 45°)、例如输出电容过小。

LMR38010FS-Q1具有哪种响应函数?
作为电感、输入/输出电容、前馈电容、Vin\Vout、Iout 的函数的极点/零点是多少?

如何确保 LMR38010FS-Q1在整个 Vin 范围和整个 Iout 范围内都不会变得不稳定?

是否存在相位裕度最小的区域? 我凭经验发现、这似乎是最低 Vin 和最低 Iout 的情况。 是这样吗? 您如何证明这一假设是合理的?

似乎 TI 的 PSpice 和 TINA 都没有 LMR38010FS-Q1模型。 如何仿真直流/直流转换器?

提前感谢您

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、
    感谢您发送编修。 我们提供了 LMR38020 webench 和 spice 模型、您可以参考进行仿真和计算。

    通常遵循 DS 计算指南、您将得到一个跨所有 Vin 和 Iout 范围的稳定应用电路、如果您使用的 LC 值过大或过小 、因为这会导致环路不稳定、不建议这样做。

    LMR38020/10在 PCM 内部模式下、您可以详细了解有关峰值电流部分的 DS。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我在这里没有看到更新,请重新打开这个 TT 或启动一个新的,如果你仍有疑问. 我先让它结束、感谢您的关注。

    埃莱娜