This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:[PSpice 模型]有关仿真结果的问题

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297119/ucc23513-pspice-model-questions-about-simulation-results

器件型号:UCC23513

团队成员:

我将使用 UCC23513 进行仿真、以检查 传播延迟、因为 难以捕获 IF、因此我决定使用 PSpice 复查延迟。

这里是 仿真 SCH。

结果:

  `s 延迟约为592ns、这与105ns (最大值)值相差甚远、您能帮助确定问题出在哪方面吗?

 再次感谢大家、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    105ns 适用于1nF 负载。 在此仿真中、您具有181nF 的负载。 对于1nF、传播延迟约为80ns

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很明显的问题。