This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62065:TLV62065TDSGRQ1

Guru**** 2508635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297098/tlv62065-tlv62065tdsgrq1

器件型号:TLV62065

客户在 A-LKAS 项目中使用 TLV62065TDSGRQ1。 由于考虑接受此 PCN#202209120000.2、客户要求我们提供 PCN#202209120000.2的 AEC-Q006认证结果数据。 请您提供这些信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi:

    感谢您联系我们。  

    AEC-Q006标准是在  TLV62065TDSGRQ1发布之后引入的。

    但是、该器件被视为符合 AEC-Q006标准、因为 AEC-Q006规范规定、如果器件之前符合铜线标准、则它符合 AEC-Q006要求、无需完成额外的特定 AEC-Q006测试。

    如有进一步的担忧、请告知我。

    谢谢!

    杨恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yann、您好!

    非常感谢您的回复。

    我知道 它符合 AEC-Q006的要求、而且不需要完成额外的特定 AEC-Q006测试。

    但您能否提供 TLV62065TDSGRQ1的原始 AEC-Q006测试结果?

    谢谢。此致、

    金泽隆志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi:

    该器件没有原始的 AEC-Q006测试结果。

    原因是、该器件最初通过认证时、AEC-Q006标准尚不存在。 AEC-Q006标准还规定、对于以前采用合格铜线工艺的此类器件、无需 AEC-Q006认证。

    谢谢!

    杨恩