This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:在测试负载瞬态时、VIN 应该保持稳定。

Guru**** 2391145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296935/tps54260-vin-should-keep-stable-when-test-load-transient

器件型号:TPS54260

我们的原理图如下所示:

当 I 测试负载瞬态时、结果不良:

在我移除 L2后、结果正常:

当使用 L2时、VIN 很大胆、因此我想知道

1.在测试负载瞬态时、如果 Vin 必须保持稳定?

2.如何处理输入电压浪涌保护和负载瞬态?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!  

    是的、在进行瞬态测试时、Vin 必须保持稳定。 您可以移除 L2或在输入侧添加另一个大容量电容器、此处的值例如470uf。

    埃莱娜