Other Parts Discussed in Thread: TPS61070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61070 我们已将这款直流/直流转换器用于 TPS61070的3V 电池输入和3.3V 输出。 我们已将 EN 引脚中的滑动开关连接到开启和关闭直流/直流转换器。
当 EN 变为低电平/ 0V 时、直流/直流转换器不会关闭状态。 我仍然可以在 Vout 处看到3.3V 的输出。 下面是我们的应用电路原理图、
请仔细研究并支持我们。