This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:不正确的电压生成

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296658/ucd9248-incorrect-voltage-generation

器件型号:UCD9248

您好!

 我已经用与 Zynq-702评估套件相同的配置配置了3个 PMBus IC MPN:UCD9248PFC (地址:52d、53d、54d)。 (从评估套件中导出 TIFSP 文件并使用 TI USB 适配器将其导入到我的电路板中)。

 配置的 PFA 快照。

即使在这种配置之后、我也无法在任何电源轨上获得任何电压输出。 如果我错过了任何步骤,请提出建议。

 在另一种方法中、我使用 TI 支持人员之前提供的 hex 文件分别配置每个 PMBus IC。 在这种情况下、我会在大多数电源轨中观察到不正确的电压。

我所需的电源时序和电压值与 Zynq-702 eval-kit 相同。 请推荐适当的程序/解决方案、一次性修复此问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    寄存器 MFR_SPECIFIC_14的读数是多少? 和器件使能引脚 SRE-xx?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud、我无法通过任何 GUI 检查 MFR_SPECIFIC_14。。。 请告诉我们如何检查此寄存器...

    关于 SRE-xx 使能引脚,我会让你很快知道他们的读数...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    MFR_SPECIFIC_14具有0x01。 这似乎会禁用相位。 请检查下面的相位启用情况。

    UCD92xx PMBus 命令参考(TI.com)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Mahmoud ... 我们现在已经解决了这个问题... 再次感谢您的提示回答。