This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:PG &不需要 PGTH 引脚

Guru**** 2533880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296804/tps25947-pg-pgth-pins-not-needed

器件型号:TPS25947

您好!

我正在使用 TPS259472ARPWR、不需要 PG 功能。

能否使 PG 和 PGTH 引脚保持断开状态?

PG 是开漏、因此应该是可以的。

PGTH 比较器输出 PG_int 似乎只是转到 PG 输出的 RS 触发器、因此也应该是可以的。 或者我应该将 PGTH 连接到 GND?

感谢您提供任何建议!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:  

    如果您不想使用 PG 引脚、可以将其保持悬空、正如 您提到的、它是一个开漏引脚。 此外、PGTH 也是用于控制 PG 引脚的比较器。 您可以将其悬空或连接到 GND、这在您的应用中没有关系、因为您未使用 PG 引脚。 将 PGTH 连接到 GND 会使 PG 始终处于低电平。  

    请回答以下是更多问题、如果没有其他问题、请单击已解决。

    此致、

    阿鲁什