This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745:TPS745相关问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS737, TPS745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297917/tps745-question-of-tps745

器件型号:TPS745
主题中讨论的其他器件:TPS737

尊敬的团队:

 

我们有没有 P2P 解决方案可以替代 MP2002A?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我们没有2mm x 3mm 的 DFN 封装、因此在规格方面最好的两个选项是 TPS745 (含 PG)和 TPS737 (不含 PG)与该器件交叉。

      MP2002A TPS745 TPS737
    输出电流(最大值)(A) 0.5 0.5 1
    输入电压(最大值)(V) 6.5 6 5.5
    输入电压(最小值)(V) 1.35 1.5 2.2
    输出电压(最大值)(V) 5 5.5 5.4
    输出电压(最小值)(V) 0.5 0.55 1.2
    固定输出选项(V) 可调 可调 1.8、2.5、3、3.3、3.4、 可调
    PSRR @ 100
    KHz (dB)
    10 45 33
    噪声(uVrms) - 53 48
    精度(%) 2 1 3
    压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    290 95 130
    IQ (典型值)
    (mA)
    0.1 0.025 0.4
    输出电容器类型       陶瓷 陶瓷 陶瓷
    热阻
    θJA (°C/W)
    55 80 50
    工作温度
    范围(C)
    -40至125 -40至125 -40至125
    封装尺寸:mm2 6 mm2:2 x 3 (QFN|8) 4 mm2:2 x 2 (WSON|6) 9 mm2:3 x 3 (SON|8)、23 mm2:3.5 x 6.5 (SOT-223|6)、4 mm2:2 x 2 (WSON|6)

    此致、

    安德烈斯