This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2521:导通电阻确认

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296942/tps2521-on-resistance-confirm

器件型号:TPS2521
主题中讨论的其他器件:TPS25947

您好!

我的客户设计条件是输入电压3.3V、输出电流2.4A、Ta 为25°C。

我检查了不同条件下 DS 的导通电阻为31m Ω 和50.2m Ω、是否要与您一起检查以上客户情况下的导通电阻是多少?

您能否推荐一个符合以下规格的解决方案:

1. UVLO 支持2.7V 或更低电压

2.电流能力为3A 或更高

3.导通电阻低于30m Ω

4.Vnom 为3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    对于不同的输出电流值、3.3V 的 Ron 规格将介于28.6m Ω 和29.4m Ω(典型值)之间。 也可以参阅第10页的图7-2。 在该图中、您可以看到、当输出电流为2.4A 和3.3V 时、Ron 将接近28.5m Ω。  

    关于此建议、具有更好规格的类似芯片是 TPS25947。

    如有任何其他问题、请在此回答、如果没有问题、请单击解决。

    此致、

    阿鲁什