This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:PSPICE 输出电压不稳定

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296090/tps62933-unstable-output-voltage-at-pspice

器件型号:TPS62933

您好、团队成员:

我使用 PSPICE 的参考测试电路对 TPS62933进行瞬态仿真。

不过、输出电压不稳定、且在电阻分压器设置的 VOUT 范围内摆动了约2.2%。

这是因为仿真模型吗? 是否可以在 EVM 上测量

仿真条件如下:

  • 输入电压:12V
  • 输出电压:5V
  • 输出电流:1.1a

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    我的同事下周会给您回复!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    1. Vout 的变化是0.22%左右,而不是2.2%、0.22%是一个小数字。 (如果变化值为2.2%、那就非常大、需要检查)。

    2.我认为是模拟误差 我使用了较小的仿真步骤、发现振荡基本消除了。

    • 仿真最大步长:20ns (默认值)

        

    • 仿真最大步长:1ns   

        

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda-San:

    我曾尝试使用1ns 的最大步长、但仍然出现振荡。

    是否可以向我发送已消除振荡的仿真文件?

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kuwahara:

    我使用了默认的稳态仿真文件、没有改变电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kuwahara:

    您试过吗? 请告诉我您的进一步支持需求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda-San:

    谢谢、我得到的结果与您的相同。

    此致、
    桑原启