This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:帮助审查原理图设计并提供一些建议?

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295989/tps2121-help-review-the-schematic-design-and-give-some-suggestions

器件型号:TPS2121

帮助审查原理图设计并提供一些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaofu:

    好像您正在尝试使用快速切换/XCOMP 模式。 要激活此功能、CP2必须高于1.04V -因此您 可能需要更改 CP2电阻分压器以得到~2V、否则该器件将执行慢速切换(~100us 切换)。

    除此之外、它看起来不错。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢核对、您能帮我提供正确的价值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaofu:

    我建议将 R144更改为42.2k 左右、但任何低于47.5k 并在正常运行期间使 CP2低于 PR1的值都是可以的(假设 IN1和 IN2都为12V)。

    同样、目前 OV2引脚在稳态期间将高于1.04V -当 IN2 = 12V 时、这将始终禁用 IN2。 如果 IN1上的 OV 阈值也适用于 IN2、那么我建议将 R144更改为57.6k、R139的值。

    另外、上周我在美国度假时、收到了现场应用团队的原理图审核请求。 当我从假期赶上来的时候,我看到了你的线索,并回应了你的线索,因为它是最近创建的。 在我对他的答复中,我犯了一个错误(正确的信息是在这一线),他可能已经传递给你-我道歉的任何混淆这可能已经造成了。 我向他指出了这个主题、以确保我们都在同一个页面上。

    请查看您的原理图的其他反馈、我在回答他的问题时注意到:

    R146、ILM 电阻器、低于建议值。 电气特性表指出、18k 的 RILM 将电流限制设置为5.2A 典型值、但 RILM 小于1k 的电流限制设置为2.5A、因此、我不确定5k 的 RILM 将如何运行。 我建议将 R146更改为18k、以便具有最高电流限制。

    我在任何一个输入上都没有看到任何电容。 当器件切换到相应的输入时、输入电容对于减少电压下降至关重要、当器件从相应的输入切换时、输入电容会产生阻尼振铃。 我建议添加至少与输出电容一样多的输入电容。

    如果您对此有疑问、敬请告知。

    谢谢。

    帕特里克