This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要升压转换器

Guru**** 2530820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297198/boost-converter-required

主题中讨论的其他器件:TPS61299

您好!

 

您能否建议使用负载电流约为100mA 的高效5V 升压转换器

我们的架构供您参考,

"你怎么知道的?  

1) 1)什么是最高效的配置? 架构是否会发生任何变化?

2) 2)用于5V 的升压转换器?

系统应该高效、并且从电池汲取的电流应该尽可能低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivethitha:

    推荐使用高效升压转换器 TPS61299。 有关您的应用下的详细效率、请参阅数据表。