This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54478:发生禁用时、PGOOD 出现意外上升

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294344/tps54478-unexpected-rising-for-pgood-when-disable-is-happening

器件型号:TPS54478

大家好、我目前使用的是输入电压为 Vin=3.3V 的 TPS54478、输入电压降压到输出电压为 Vout=1.2V、采用最大输出电流 IOUT_max=1.2A 设计。
我将通过将降压转换器连接至外部电源来启用/禁用此降压转换器、从而对此降压转换器进行启动/关断测试。
我发现在发生启用取消置位/禁用情况时、PGOOD 出现意外上升。

这是我的设计中的功率级之一、我已将此设计与上一个和下一个功率级隔离。 使用使能信号测量电源正常状态后、这似乎与使能一直在1.2V 失效有关、这在我看来是有道理的、因为数据表规定将其拉至1.21V 以下来禁用此降压。
请问 TI 是否对这种意外行为有任何想法?  

针对此 问题、随附示波器截图:

该设计的附加电路原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    PWRGD 输出为开漏 MOSFET、如果 VSNS 降至93%以下或上升至107%以上、则提供低电平。  

    您能告诉我您是如何在电路中连接 PG 引脚的吗? 我在原理图中没有看到任何上拉电阻器。  

    这种行为是否一致? 您是否也会通过不同的单位观察到这种情况?

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sneha、是的、我们在电源正常开漏输出中包含了一个10k Ω 上拉电阻器。 位于原理图的另一页:

    目前、这是唯一一个待测器件、是否预计这是导致此问题的不同 IC 批次?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yee Yong、

    是的、我不知道电源正常行为的原因。 它应该跟踪输出电压。  

    这种行为是否与每次测试都有关系? 您是否有更多 IC 可用于测试?

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种行为在同一个 IC 上是重复的、但对于不同的 IC、我还没有进行检查。

    好的、我有更多的 IC 可供测试。 你会建议这样做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yee Yong、

    是的、请使用其他 IC 重新测试。 我希望 ti 检查这种行为是否与其他 IC 重复。

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    巧合的是、我的另一个电源也是在使用同一个 IC。 我也观察到了相同的 PGOOD 行为。

    原理图:

    示波器屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    您是否可以从示波器中移除 Iout 并添加 Vin (这也是 PG 引脚的上拉电压)?

    另外、在这些测试中、您是如何驱动 EN 引脚的?

    我们看不到这种行为、例如在 D/S 的图44和45中。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    当然、我可以在探测/示波器屏幕截图中同时包含输入电压。 完成后、我会立即回复您。

    我们使用带有(+3.3V)的 SMU 来驱动 EN 引脚。

    谢谢。