This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616EVM:TPS61027和 BQ25616组合的设计问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616EVM, TPS61027, BQ25616, TCA9548A, INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296835/bq25616evm-design-concern-of-combined-tps61027-and-bq25616

器件型号:BQ25616EVM
主题中讨论的其他器件: TPS61027BQ25616TCA9548AINA260

尊敬的 TI:


首先、非常感谢您的技术支持、尤其是我的 BQ25616EVM 和 TPS61020EVM。 我能够让该系统协同工作、从而使用工作台电源为锂离子电池充电。  

我目前尝试制作一个 PCB、以便针对我的应用使两个电路具有更小的外形尺寸、我想问您能否快速了解一下是否有明显错误的地方。


BQ25616电路的元件注释与 TI 用户手册中 BQ25616EVM 的注释相同、因此可帮助我们更好地进行参考。 我还包含了两个具有 JP 的 INA260、用于测试电压和电流监测器、从而量化 TPS61027和 BQ25616组合充电效率。  这是一个非常简单的充电电路、电源连接到 J4、锂离子电池连接到 J5。 我有一个微控制器、可通过 TCA9548A 的 SCL 和 SDA 读取电压和电流。


我在此附上了 pdf、供您参考。 我确实有一些问题、非常感谢您的帮助。


BQ25616同时具有 PGND 和 AGND、其他元件(TPS61027、INA260和 TCA9548A)的 GND 是否应连接到 PGND 或 AGND?

2.如果不将 BQ25616的软件输出用于负载,该如何简化该输出? 是否可以移除 C7和 J2?

3. LBO 和 VOUT 之间的 R2可以移除吗?

4.我不需要为 SW 输出升压 BQ25616、因此我可以将 OTG 引脚接地并移除 R8吗?

选择电阻 R11和 R21、以便能够从 BQ25616模块获得最大电流输出。

6.是否有一些其他的连接,我可以进一步移除,使其更简单? 我希望通过 TPS61027和 BQ25616各自的使能引脚打开和关闭它们。

非常感谢。

科伊莱


e2e.ti.com/.../Charging_5F00_System.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Khoi Ly,

    1.我假设升压转换器接地会连接到电源接地、但我强烈建议打开一个包含其他器件型号的问题。 我对电池充电器以外的配件不是很熟悉。

    在 SYS 上、我们需要最小10uF 的电容器、因为这是转换器的输出。 但是、如果不使用 LOAD J2、则不需要该负载。

    3.有关  TPS61027的问题应形成新主题并定向到该器件。

    4.是、请将 OTG 引脚连接到 GND、如果不使用 OTG 功能、则移除 R8。

    5.确认3A ICHG 和3A 输入电流限值。

    6.请仔细检查您的 TS 连接并确保其正确偏置。 上拉 STAT 将有助于调试或外部状态。 BQ25616看起来非常小。 要确认其他电路、请打开单独的螺纹。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的大力支持。

    关于1.、BQ25616的 PGND 和 AGND 之间的主要区别是什么? 理解这一点可能有助于我确定如何将其他元件的 GND 连接到它。

    科伊莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Khoi Ly,

    PGND 是主电源电流通过地返回的位置。 例如、电池、系统、输入电压。 AGND 用于其他未承载同样多电流且/或者未连接到主电源路径的信号回路。 例如 VSET、OTG、TS。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我希望您可以通过最后一个有关 BQ25616EVM 的问题与我谈谈。 在图10第12页的原理图中、D3与 R5并联、但 R5为0欧姆。 在这种情况下、完全移除 D3和 R5并在它们之间进行短接线是否安全?  

    非常感谢!

    科伊莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Khoi Ly,

    请根据您的应用进行测试、但您应该能够将 ACDRV 直接连接到 OVPFET 的栅极。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔