This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942EVM:FET 电流

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76942EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297344/bq76942evm-fet-current

器件型号:BQ76942EVM

您好!

我想知道我是否可以使用 BQ76942EVM 测试电池组输出端的30A 负载。 如果不是、那么 PMIC 的最大额定

此致

拉杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    bq76942EVM 的最大额定电流为10A 连续充电或放电。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的答复。

    从而使其限制为10A。 正如我看到的、TI 的 MOSFET 额定电流高达100A。

    如果我的定制设计中达到30A、需要注意什么。 我能否继续使用相同的 MOSFET

    任何设计建议都会有所帮助。

    谢谢你。

    Raj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajendra 您好!

    这是由电路板布局布线的限制造成的。 电路板的布局布线是为了简单地评估器件、并不是说流经器件的电流过大。  

    是的、您可以继续使用相同的 MOSFET、在出现大电流时必须管理热性能。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙