This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:CEDV/FCC 不能正常工作

Guru**** 2589490 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ40Z50, GPCCEDV, BQ78350-R1, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293906/bq78350-r1-cedv-fcc-not-functioning-correctly

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV、GPCCHEM 、、 BQ78350、BQ40Z50

您好!

使用 CEDV 时、我们的电池学习周期一直存在问题。我尝试了固定的 EDV 值、但实际上能够让它正确学习满电量、但所有文档都指出 CEDV 方法要好得多。  

我们在充电放电周期运行期间获取了日志、待处理的 CEDV 移动了很多、但 最终始终将自身设置为非常高的~3.4v。 我们提早进入放电阶段、然后将剩余容量设置为7%、在我们继续放电并保持为零直至完成时、它会快速运行至零。 因为它很快就达到了 EDV 值、所以每次循环时都会改变满电容量、使其更低、在4个周期内、它会认为是3.1ah 电池组、这已经过我们的百家乐骑行者的验证。 从2.8ah FCC 开始,然后下降到1.8ah。

我曾尝试禁用 CEDV、并使用固定的 EDV 值、至少在第一个周期内、它准确地了解了容量是多少、并且接近麦卡读数。  

有人可以就如何使 CEDV 正常工作提出想法吗? 附件是日志和设置文件。  

我还有一个有关 FCC 的问题、在技术参考中、在第二段中、它在9.1.4中指出、FCC 从 Design Capacity 值中复制。 我们试图了解这种拉式设计值是否/何时发生、因为我们希望至少带来它认为 FCC 更接近实际值的东西、以防 FCC 上下限更改出现问题。 但直到今天、当我尝试更改为固定的 EDV 值并突然执行复位时、才发现 FCC 更新了设计容量。这次、FCC 更新到设计容量、拉形设计是否仅在特定条件下有效? 关于哪些因素允许 FCC 从设计值推导出来、是否需要注意?

我设置有问题吗? 或其他我做错了或不理解的事情?

感谢您提供的任何帮助。

时间

e2e.ti.com/.../discharge-with-fixed-edv.csve2e.ti.com/.../Fixed-EDV-Config.gg.csve2e.ti.com/.../Cycling-with-CEDV.csve2e.ti.com/.../CEDV-Config.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    您是否已经完成了 GPCCEDV 工具步骤以获取正确的 CEDV 系数? 如果您可以共享该工具的原始数据和报告? 如果您尚未完成 GPCCEDV 过程、那么系数将会错误、它可能导致您正在描述的行为。

    如果您的负载相当一致并且温度变化不大、则固定 EDV 点可以很好地工作。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    很抱歉、我休假了、我不熟悉 GPCCEDV 工具、您能分享什么可以告诉我方向正确的信息吗? 我能不能用 goodling 找到它?

    我在 "使用 bq78350-R1"应用手册中看到了涉及 GPCCHEM 的一些注释、但只有当您在可用电池化学物质列表中找不到电池时、我们才会介绍 GPCCHEM。 我假设 GPCCEDV 是一个不同的工具、但用于 EDV 参数而不是化学物质吗? 我将首先查找  您提到的 GPCCEDV 工具的相关信息、这些信息可能是我们缺失的。  

    该工具是否在手册中的任何位置列出? 我不记得我曾看到过它提到过。  

    也就是说、对于这个特定的电池、由于其用例、我们确实希望具有非常一致和低电流的负载和非常一致的温度、 但是、我们希望 实现普遍的 BMS、从而快速适应未来可能不具有相同一致性的许多电池组。  

    非常感谢您的帮助。

    谢谢。

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    GPCCHEM 主要用于 Impedance Track 电量监测计、BQ78350是一个 CEDV 电量监测计、它在初始启动时仅将 chem ID 用于 OCV 表、不用于电量监测计算法的任何其他部分。

    有关使用该器件的应用手册中提到了 GPCCEDV: https://www.ti.com/lit/pdf/slua924

    对于所描述的应用、您可以使用最可能的固定 EDV 点。只需进行一些快速测试、方法是对电池进行放电、然后查看所需点的位置。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在使用固定 EDV 值进行循环时出现了一个额外的问题、我们将获得正确的 FCC 值、但我们在每次放电时都看到 CF 标志跳闸。

    我想我们弄清楚了它为什么每个周期跳闸、我们假设请求的学习周期计数是我们在学习周期下降 CF 标志之前运行它所需的次数、 但进一步研究它、会发现在将标志重新打开之前周期计数增加的次数、由于我们将其设置为1、因此我们只想进行一个充电放电周期、 这意味着、一旦循环计数在每次放电期间重复、它就会翻转 CF 标志。

    将其设置为默认值20可解决该问题、但它引入了一个新问题。 周期计数的迭代早于预期。 我们将设计容量设置为3000mAh、CCT 设置为0以查看设计容量、而不是 FCC、并且周期计数百分比设置为90%。 我们期望看到周期计数在2700mah 放电时迭代、但我们看到它先前仅在~2300mah 放电或~79%时迭代、我似乎找不到任何其他会影响周期计数迭代的寄存器、也找不到为什么这会提前迭代。

    您能在此处回答还是我需要发布新帖子?

    感谢您的帮助。

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    通常、我们希望每篇帖子都保持独立、以便在主题与讨论一致的情况下尽可能帮助他人。

    但我不知道有任何其他寄存器会影响周期计数递增。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您提供的信息、我实际上是昨天再次进行回复、我从一篇关于不同芯片 BQ40Z50的论坛文章中找到了周期计数问题 。 这些芯片上的周期数基于从电池组传递的总电荷、而不是每个离开电池组的放电电荷。 因此、少量重复充电和放电最终会累积到一个周期、 因为我们正在执行完整的电荷放电周期、周期计数以90%递增、但这意味着每次循环时、放电时间会增加10%或300mah。 如果从周期计数跳闸到下一次周期计数跳闸的时间进行测量、则实际上可以计算出设计容量的90%或2700mah。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    是的、这是正确的、它是所有通过的电荷的累加、不会从电荷周期中复位、因此当周期计数增加时可能会有点困惑、但如果应用仅执行短放电或变量、这是进行计数的最佳方法。

    此致、

    怀亚特·凯勒