This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:几小时后输出断开。

Guru**** 2519410 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273473/bq51013b-output-disconnects-after-few-hours

器件型号:BQ51013B

您好!

我已经使用 BQ51013B 设计了定制电路板。

我制作的实验板在几个小时后关闭了输出。

因此、我将通信1、2的电容调整为10nF、它不再关闭。

不过,我担心可能有其他因素。

如果有任何其他情况、输出会在几个小时后关闭、敬请告知。

我要使用的参数如下。

线圈= Würth 760 308 101 214 (Ls = 26uF、Ls = 31uF)

C1=78nF、C2=1000pF、Ccomm1、2=10nF

R1=75、Ros=20k、Rfod=200 (Ω)

TS=通过10k Ω 下拉

此致、

小林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好小林

    值看起来不错:

    我要使用的参数如下。

    线圈= Würth 760 308 101 214 (Ls = 26uF、Ls = 31uF)

    C1=78nF、C2=1000pF、Ccomm1、2=10nF

    R1=75、Ros=20k、Rfod=200 (Ω)

    TS=通过10k Ω 下拉

    [/报价]

    不要看上面的色情内容。

    Unknown 说:
    我做的板在几个小时后关闭了输出。

    其他一些需要查看的内容:

    1.) 热关断--检查 BQ51013B 的温升,它是否看起来很高。  发送器是否指示故障情况而不重新启动?

    2.) AD 引脚--这个引脚是被下拉还是接地。  在引脚上需要最小1uF 的电容器。

    3.) EN1和 EN3 --拉低以确保它们不会引起问题。

    您能发送原理图吗?

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    我没有告诉您我在 AD 端子上添加了一个1uF 电容器。

    因此、为了避免出现关断现象、我更改了电容值(22nF->10nF)并在 AD 端子上添加了一个电容器。

    我会将修改后的原理图发送给您。

    e2e.ti.com/.../4380.schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kobayash

    电路 现在是否正常工作、是否已解决关断现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

     执行上述修改后、BQ51013B 在几个小时后不再突然停止、但我不确定是否已完全进行修改。

    (例如、它可能在20小时后突然停止。)

    因此、我想问您、BQ51013B 在几个小时后停止的原因是否还有其他任何原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    我将添加以下条件。

    在 TX 和 Rx 线圈之间有一个5mm 的垫圈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    我已确认、即使进行了如上所示的修改、BQ51013B 也会在一小时内关闭。

    当 BQ51013B 的负载电流很小时 (例如、30mA)、BQ51013B 似乎会更频繁地关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好小林  

     在单元关闭之前、RECT 引脚的示波器捕获可能会指示导致问题的原因。

    您应该会看到直流电平上相隔大约250ms 的一系列脉冲。  如果脉冲为30ms、则表示误差较大。

    恰好在电压下降之前的脉冲表示来自 RX 的关断命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    当 BQ51013B 关断时、我无法检查 RECT 引脚波形。

    我已经连接了正常工作的 RECT 引脚的波形。

    (RECT 引脚上的脉冲似乎以30mS 的间隔输出。)

    我将将 AD 端子固定为接地并检查 BQ51013B 的工作情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好小林  

    RX 将每5秒发送一个额外的数据包、这会将间隔减小到30ms、但不是问题。   我们看到前后的数据包大约在250ms、这是正确的。  

    这会指向单元到达 所需的工作点、系统增益看起来不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    我在 BQ51013B 关闭时得到波形。 BQ51013B 在关闭后的几分钟内开始供电

    我仍然不明白 BQ51013B 为什么会关闭。

    BQ51013B 为何关闭?

    即使我将 AD 引脚固定到接地、这种现象也没有改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好小林

    示波器捕获非常好。

    您是否能够以更高的分辨率发送以下3个捕获?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    我将上传高分辨率波形数据。

    e2e.ti.com/.../RECT_5F00_0929.xlsx

    BQ51013B 是否不会由于 FOD 而突然关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好小林

    感谢额外的示波器捕获。

    下面这些信号和其他信号看起来像是通信问题。

    请注意、对于前三个数据包、SS、ID、CONF、如果发送器解码检测到任何错误 、则电源传输停止然后重新启动。

    这是当发送器尝试重新启动时我们在下面看到的情况。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请参阅下面中前三个数据包的解码问题。:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在前三个数据包单元进入电源协商阶段后、通过规则停止电源传输更改。  在此期间及之后、发送器必须在1.5秒内对有效的数据包解码、以保持通电。  我们可能会在该波形开始时看到这种类型的关断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个需要注意的问题是启动时的电压为低电平、UVLO 为2.7V。  接收器正在启动、但3.0V 时裕度低。  

    这更多地是关于线圈 L 和 RX 与 TX 之间间距的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    s 由于 FOD,BQ51013B 不会突然关闭?

    这看起来不像 FOD、看起来像是通信问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    我知道启动 BQ51013B 时的 VRECT 电压裕度很小。

    因此、我决定减小 RX 和 TX 线圈之间的距离。

    顺便说一下、您是否认为 BQ51013b 突然关闭的原因也是通信问题所致?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好小林

    顺便说一句,您是不是说 BQ51013b 突然关闭的原因也是由于通信问题?

    是的、它看起来像一个通信。 问题。

     您在使用哪些内容进行传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    >是的,它看起来像一个通信. 问题。

    这是否意味着有必要调整 Tx 和 Rx 线圈之间的间隙以及 Ccomm1和2的电容?

    > 您使用的是哪些传输?

    我将常用的充电器用作功率变送器。

    ケーブル一体型 Qi規格対応ワイヤレス充電器 Ω(5W・卓上・1m)- W-QA16BK (elecom.co.jp)

    (抱歉、仅限日语)

    我还需要设计功率变送器、但却找不到良好的功率变送器 IC。

    我想知道 TI 为什么停止生产功率变送器 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好小林

    这是否意味着需要调整 Tx 和 Rx 线圈之间的间隙以及 Ccomm1和2的电容?

    是的--这将是尝试和调整的正确区域。

    我将常用的充电器用作功率发射器。

    您能否使用其他几个发送器进行测试?

    如果可能,使用 TYLT Vu Solo 进行测试。  这是一个基于我理解的 TI IC 的设计。

    我还需要设计功率变送器、但却找不到良好的功率变送器 IC。

    我想知道 TI 为什么停止生产功率变送器 IC。

    [/报价]

    我会就此问题与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    我认为、VRECT 的振幅应由间隙值和 Ccomm1、2的电容的组合来调节。

    是这样吗?

    我想知道 VRECT 振幅是否太小。 VRECT 的正常振幅值是多少?

    >您能用其他几个发射器测试吗?

    我计划评估另一个充电器,但不幸的是,它不是 TYLT Vu Solo。

    您是说它可以用作标准机器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好小林

    "我认为、VRECT 的振幅应由间隙值和 Ccomm1、2的电容的组合来调节。"

    "这是不是真的?" -- Bill J -是

    、我想知道 VRECT 振幅是否太小。 VRECT 的正常振幅值是多少?

    Bill J -这是一个输出断开时的低功耗数字 Ping。  典型值在4到5V 范围内。  3V 接近 UVLO 时为2.7V。

    您是不是说它可以用作标准机器?

    Bill J - TYLT Vu Solo 是一个值得测试的好工具、它基于 TI 器件并且我们了解此行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比尔  

    我是否应该增加 Ccomm1、2的电容值、以便增加 VRECT 的电压? 否则、我应该在其他地方更改参数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好:小林山

    是增加 Comm 1/2的 C 值。

    此外、还可以尝试更改谐振电容器 C1、这可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    好的、我将尝试调整 C1和 Ccomm1、2的电容值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    我已经处理了一段时间的另一个产品,但我回到这个问题。

    顺便说一下、我将使用 BQ51013B 进行接收、但是由于输电 IC 的种类很少、因此电力传输系统的配置还没有确定。

    您是否推荐 Qi 电力传输 IC?

    首先、为什么市面上的 Qi 电力传输 IC 只有这么几种类型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    您的器件是否仅使用您构建的或现成的 Qi 发送器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    在我的项目中、我将设计一个专用变送器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会就此问题与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    我将使用以下设置评估 BQ51013B。

    电流限制500mA

    C1:98nF、Ccomm1/2:22nF

    线圈:760308101214

    线圈间隙:4.5mm

    当 BQ51013B 输出(OUT 引脚)的负载电流很小时、RECT 输出波形会失真。

    这是否意味着需要调整 Ccomm1/2的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    这不是问题、RECT 可纠正 AC1和 AC2、并且将不可调整。

    增加 RECT 上的滤波电容器会有所帮助、引脚上的 Vmax 为15V。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    我已经将 RECT 引脚的电容值从20uF 更改为35uF、但 RECT 波形没有变化。

    看看我前几天连接的 RECT 端子的波形、我认为 C1和 Ccomm1/2的电容值没有问题。

    我认为这个问题是由初级线圈和次级线圈之间的距离为4.5mm 引起的。

    我很好奇其他用户不存在这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    RECT 引脚上的通信纹波或信号不存在问题、这是未稳压的信号。  更改 Ccomm1/2可能会导致通信问题、如果更改、请小心进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我通过改变 C1、C2和 Comm1/2的值获得了多个矩形波形。

    我们目前正在评估第9号的 BQ51013B。

    不过、即使在查看该波形之后、我也不知道哪一个是最好的。

    您能告诉我您推荐的数字吗?

    e2e.ti.com/.../0247.BQ51013B.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    配置9看起来正常。  但没有波形显示单元成功启动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我想监测 BQ51013B 启动时的波形、因此从 AD 引脚上移除电容(1uF)并进行评估。

    我选择在 No9中应用参数设置。 感谢您在很长一段时间内教我很多事情。