您好!
我有两个与 LM61495-Q1相关的问题:
最高结温为150oC,但热关断跳变阈值为168oC 标称值。 您能详细说明一下吗?
-当输入电压过低而无法提供所需输出电压时,设备的效率是多少(例如9V 输入和11V 输出设置)-当设备在这种模式下运行时,是否有任何额外的电流限制?
谢谢。
亚辛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有两个与 LM61495-Q1相关的问题:
最高结温为150oC,但热关断跳变阈值为168oC 标称值。 您能详细说明一下吗?
-当输入电压过低而无法提供所需输出电压时,设备的效率是多少(例如9V 输入和11V 输出设置)-当设备在这种模式下运行时,是否有任何额外的电流限制?
谢谢。
亚辛
尊敬的 Yassine:
感谢您的提问。
最高结温是器件可以正常工作的最高温度。 这也是器件的最高存储温度。 热关断跳变阈值是指无论器件输入条件如何、器件将关断时的温度。 这可以防止器件在温度降至特定以下之前始终调节其输出。 在150 C 和该热关断跳变阈值之间、器件不处于热关断状态并可以具有输出。 但是、由于该工作温度将高于建议的工作温度、TI 建议无论如何不要在150°C 以上操作该器件。 有关热关断的更多信息、请参阅数据表的第8.3.14节。
一旦器件的输入电压过低而无法提供所需的输出电压、就会将该器件视为处于压降状态。 效率的定义仍然与正常条件下的公式相同、但 TI 一般不提供这些公式、因为这些器件并非设计为在压降条件下运行。 不过、在一般情况下、较低的电流允许在压降下获得更高的输出电压。 有关压降的更多信息、请参阅数据表中的图9-21至9-28、或参阅数据表中的第8.4.3.5节。
谢谢!
约书亚奥地利